This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:用于 5A 放电电流限制的器件

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD17579Q3A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542566/bq2970-part-for-5a-discharge-current-limit

器件型号:BQ2970
主题:CSD17579Q3A 中讨论的其他器件

工具/软件:

用于单节电池 3.7V 标称锂离子 18650 电池保护

IC:BQ29702

MOSFET: CSD17579Q3A(适用于 CHG 和 DSG MOSFET)

这种组合是否会产生 5A 过电流放电保护?

160mV OCD/5A =~Ω 30m Ω。

因此、两个 MOSFET 均为 15m Ω+ 15m Ω

CSD17579Q3A 显示在 VGS = 4.5V、ID = 8A 时的标称值为 11.8m Ω、RDS (on) 为 14.2m Ω