This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14203:是否可以反相/负输出?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR14203, REF35, REF2033

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1534140/lmr14203-inverted-negative-output-possible

部件号:LMR14203
主题中讨论的其他器件: REF35REF2033

工具/软件:

我希望使用 LMR14203 具有负 Vout。  我希望将 Vin 时的 30V 降压至 Vout 时的–5V。 我曾尝试使用电源设计器工具为我创建一个拓扑、但它的缺点是不允许输出范围。 是否有一些关于外部电路的变通办法、使我能够在输出端看到–5V 的电压?  

 以下与原理图类似的内容是否适用于该器件获得负 Vout?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Justin

    使用此器件可能实现 30V 至–5V、唯一的问题是 Vin 摆幅没有足够的裕度。 对于此应用、您需要使用支持 Vin >最大输入电压+|-Vout|的器件。 如果使用长电缆为器件供电、则器件看到的 Vin 可能会超过建议的最大工作电压  

    此外、该器件的 WEBENCH 设计不支持低于 0.765V 的 Vout

    我在此处建议使用 PSPICE for TI。 您可以参阅同一应用手册的仿真部分来了解相关解决方法

    请告诉我您的应用中的最大负载电流、以检查此器件是否支持该电流。

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我不明白 对于降压转换器的负输出配置、Vin >最大输入电压+|-Vout|这一事实。

    对于我的系统、我要构建电源板、需要–24V 清洁电源轨。 我的电路板将通过墙板由 30V、1.68A (50W) 电源供电。 因此、我的最大电压范围是 30V in 和–24V out、这意味着降压转换器的 Vin 应至少为 58V、如果我错了、请纠正我。

    是否有任何特定器件可以在 Vout 下提供 30V Vin 和–24V Vin。 我还需要尽可能低的噪声(纹波,p 到 p 等)。

    特别是、Im 这样的 LMR516x5 可以达到 63V。 它具有低输出电压纹波。 能否为此器件提供 30V IN 至–24V OUT? 是否存在任何可能的问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Justin

    特别是 Im、他看到的 LMR516x5 这样的器件电压高达 63V。 它具有低输出电压纹波。 能否为此器件提供 30V IN 至–24V OUT? [/报价]

    这 应该是可能的。 请注意、即使负载电流为 1.68A、LMR516x5 系列也需要 3.5A 型号。 在中、IBB 负载 电流和电感器电流具有以下关系。 最终、电感器电流会流过器件。

    “Check out“部分  4.2 电流应力  删除了 使用反相降压/升压转换器(修订版 B)

    您能分享一下最小输入电压是多少、您希望它支持最小输入电压以及最大电流负载。

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我计划创建这样的电路板:

    我想使用降压转换器创建+- 24V 电压轨、这些电压轨可用作 LDO 的电源、以生成各种电压电源轨。 特别是、连接到电源轨(LDO 的输出)的负载消耗通常低于 50mA。 此外、提供 5V 电压的 LDO 还将用作 REF2033 和 REF35 的 Vin(每个 REF35 消耗<= 20mA)。

    TPS739 的电流能力是 150mA、但在我的用例中、连接到电源轨的器件不会使用那么多、并且最多在 50mA 附近消耗。 对于最大电流负载、这取决于连接到电源轨的器件数量以及这些器件最多消耗多少电流。  

    IBB 就是生成–24V 电压轨的 LMR516x5

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Justin  

    感谢您的分享!  

    您计划将多少个器件置于–24V 电源轨上? 如第 4.2 节所述相应地评估器件上的电流应力

    谢谢你

    此致  

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Justin  

    如果需要进一步的帮助、请告诉我

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare