This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14010A:具有容性负载的限制能力

Guru**** 2508975 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14010A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1534132/lmr14010a-limit-capability-with-capacitive-load

器件型号:LMR14010A


工具/软件:

您好的团队、

我对 LMR14010A 芯片有疑问。 我们想了解降压电路 (24V 至 5V、电感器 100uH) 中芯片在容性负载下的限制能力。 请帮助确认边界值、谢谢。

谢谢

Lillian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lillian  

    IC 可支持的最大电容限制有两种

    1. 器件具有固定的内部软启动、这将限制可以在不达到电流限制的情况下充电最大电容
    2. Devie 具有内部补偿功能、可以限制支持的最大电容及其 ESR、从而控制稳定性裕度   

    我建议检查 WEBECH 仿真、以达到客户用例的最大电容限制。 如果在操作时遇到任何问题、请告诉我。 我很乐意提供帮助

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onkar:

    感谢您的答复。

    顺便说一下、您能否确认 SHDN 引脚的近似迟滞电压? 电流规格仅提供启动电压。 或者、此引脚的迟滞电压是否由外部下拉电阻器确定、并且规格中的迟滞电流×此引脚的下拉电阻器值是此引脚的迟滞电压?

    谢谢

    Lillian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lillian

    或者此引脚的迟滞电压是否由外部下拉电阻器确定、迟滞电流是否在规格范围内×此引脚的下拉电阻值是此引脚的迟滞电压?[/报价]

    您完全正确;迟滞电压必须通过使用的迟滞电流和 EN 电阻梯来确定。

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lillian

    如果需要进一步的帮助、请告诉我。 如果您的查询已解决、请关闭该主题

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare