This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54540:当负载高于 0.7A 时、VIN 将下拉至 4V

Guru**** 2451970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1533615/tps54540-vin-will-be-pulled-down-to-4v-when-the-load-is-high-above-0-7a

器件型号:TPS54540


工具/软件:

附上原理图。 问题是:

  1. 当负载小于 0.7A 时、Vout 正常工作。
  2. 当负载高于 0.7A 时、 Vin 将下拉至 4V、导致 Vout 无法正常输出。

请帮助分析什么是问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yang

    如何为转换器上电? 通过 某种电源。 如果是、请将其电流限制设置为 2.5A 或更高、然后检查问题是否仍然存在

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源为 28V 输入、EN 引脚连接一个 ULVO 保护电路。 我知道、该芯片没有电流限制功能。 如何设置电流限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从示波器波形显示、28V 电源已下拉至低电压阈值-->EN 引脚低于 1.1V--->芯片禁用-->电源恢复-->--> >芯片启用:  始终循环。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yang

    这通常在两种情况下发生

    1. 电源电流限制不足 :28V 电源可能无法提供足够的电流来支持负载、从而导致电压下降。
    2. UVLO 电路交互 : UVLO 电路可能与芯片的使能电路相互作用,导致芯片反复禁用和重新启用。

    您能分享一下刚才提到的 UVLO 电路吗? 因为只有 I EN 由外部驱动  

     

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yang

    对此有任何更新?

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare