This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:Bq40z80 的栅极电荷容量

Guru**** 2664855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540962/bq40z80-gate-charge-capacity-of-bq40z80

产品型号:BQ40Z80


工具/软件:

您好:

如果需要从 CSD1854Q5B 更改为其他 FET 的栅极电荷、FET 的栅极电荷应该是多少?

因此、选择其他 FET 时、最好了解栅极电荷的值范围。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    能否详细介绍一下在这种情况下为何会更改 FET?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    现在正在使用 CSD1854Q5B、但当它处于封闭外壳中时、我们面临着放电 30A 至 40A 后发热的问题。 这是在论坛上提出的一个单独问题。 因此、在设计方面、我们希望有替代方案、因为大多数具有高放电电流的电池系统都采用更大的 FET 封装。

    谢谢