This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL4051A:温度低于–40C 时的预期性能变化

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TL4051A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542473/tl4051a-expected-performance-changes-below--40c

部件号:TL4051A
《主题:REF3425-REF3425 EP》中讨论的其他器件

工具/软件:

低于额定–40°C 范围时、此器件的预期性能会有哪些变化? 根据数据表数据推断、我希望基准电压保持相对恒定。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    我们不保证器件性能、也不提供低于 TL4051 –40°C 的数据、因为它超出了器件的建议运行条件:

    请考虑以下选项、以实现更宽的–55°C 至 125°C 工作温度范围:

    https://www.ti.com/product/LM4040C25-EP 

    https://www.ti.com/product/TL1431-EP

    https://www.ti.com/product/REF3425-EP 

    谢谢、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jackson、理解。 TL4051A 是为数不多的初始精度为 0.1%的可调基准之一、但以下器件不能很遗憾地满足该精度要求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    需要多大的输出电压? 我可以提供另一条建议。

    谢谢、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jason,寻找一个可以支持 2.8V 和 6.3V 的器件. 不一定需要是完全相同的器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    我建议使用具有低失调电压、无漂移运算放大器的 REF3425-REF3425 EP、以便根据所需的输出电压进行调整。 我最好的建议就是这样:

    谢谢、

    杰克逊