请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50-R1工具/软件:
对于 5 串电池、客户使用一段时间后、其中一个电芯的电压 B5 降至 0V。 为什么 Gauge 标志显示 COV 和 CUV 同时导通? 通常只能显示 CUV。 附件是 gg 文件和标志图片。 请帮助分析启用 COV 标志的原因? 谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
对于 5 串电池、客户使用一段时间后、其中一个电芯的电压 B5 降至 0V。 为什么 Gauge 标志显示 COV 和 CUV 同时导通? 通常只能显示 CUV。 附件是 gg 文件和标志图片。 请帮助分析启用 COV 标志的原因? 谢谢你
您好 Anthony、
请检查随附的 GG 文件。 谢谢你