This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:为何 ASCD 释放时 CHG 信号首先打开?

Guru**** 2539770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1541137/bq4050-why-is-the-chg-signal-on-first-when-ascd-release

产品编号:BQ40Z50


工具/软件:

我们通过向分流器的两端施加随机电压来测试 ASCD、从而产生使其看起来像正在流动的电流的条件。
激活保护功能后、所有 CHG 和 DSG 信号都变为低电平、并且 FET 均关断。 之后、通过调整分流器两端的电压来执行保护释放操作时、CHG 信号立即返回。 我想问一问、这是否正常运作。

由于在分流器的两端施加了随机电压、该电压将被识别为在释放条件下流动的电流。 电流流动是否可能导致 CHG 信号立即返回?

(由于安全问题,无法上传拍摄的照片。 如果您不了解内容并对测量波形感兴趣,请留下电子邮件,我将与您联系。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    在保护功能释放后、您能说明检测电阻上看到的电流是多少吗? 电流是否大于充电电流阈值? 如果是、则该电流的视在时间有多长?

    此致、

    Anthony