This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A26:Vin=5V、400mA、500mA、75℃ 的压降电压曲线

Guru**** 2663455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542071/tps7a26-dropout-voltage-curve-with-vin-5v-iout-400ma-500ma-75

器件型号:TPS7A26


工具/软件:

尊敬的团队:  

您能否在 Vin=5V、75℃ 共享压降电压曲线。

400mA 和 500mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    我可以在 85°C 时从 Vin=4.6V 的特性数据中拉出该数据、并内插针对 400mA、因为已知压降在该区域中是线性的。

    输出电流 85'C 25°C 注释
    300mA 218mV 174mV 直接基于字符数据
    400mA 生效 273mV 内插
    500mA 328mV 253mV 直接基于字符数据

    这将比基准测试更可靠。 如果这不起作用、并且您需要满足确切的条件、请告诉我。

    此致、

    Gregory Thompson