This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2117:所需真值表的其他信息

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539060/tps2117-additional-info-to-the-truth-table-needed

器件型号:TPS2117


工具/软件:

 当 IN2 为 5V 且 IN1 为:

1) 悬空(如主电源线未连接时)

2) 驱动至 0.35 V 至 1.0 V 之间(例如,当插入耗尽电量的电池时)?

 这两种情况下的两个问题 是:

a) 设备是否 从 IN2 *仅*正确供电并将其路由至 Vout

b)  功耗是否因  MODE 输入不确定而增加。

器件的功能方框图不 显示 有助于解决输入悬空情况的内部智能下拉电阻、更不用说器件如何处理 被主动驱动至 0.35V 至 1.0V 之间的 MODE 引脚了。只要 MODE 引脚也>= 1.0V 或<= 0.35V、被驱动至“< 1.6V“的 MODE 引脚就会被清除

感谢您介绍这方面的信息。 此致、

Marko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Marko、

    我会检查并返回。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Marko、

    PR1 如何连接?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、由于某种原因、我之前的回复未通过、在其中、我提到 PR1 连接到从 IN1 到 GND 的分压器、因此 IN1/MODE 悬空应该不是问题。 也就是说、当 IN2 有效 (>= 1.6V) 时、是否允许 IN1 下拉至 GND? 然而、案例 2) 仍处于未决状态。

    Marko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    在第二种情况下、PR1 和 MODE 都将为低电平、因此器件将选择电压更高的电源、即 VIN2。  

    此致  

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您确认模式为低电平 (< 0.35V) 时会发生什么情况。 但情况 2) 仍然是关于 MODE 是否由放电超过 1.0V 但仍连接到 IN1/MODE 的电池主动驱动至 0.35V 和 1.0V 之间? 分压器无法将其拉低。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 器件应选择通道 2。