This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543620:TPS543620 SPICE 模型针对 LTSPICE 加密

Guru**** 2526680 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543620, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542370/tps543620-tps543620-spice-model-encrypted-for-ltspice

器件型号:TPS543620
主题中讨论的其他器件: Tina-TI

工具/软件:

是否可以为 TPS543620 提供经过加密可用于 LTspice 而不是 pspice 的 SPICE 模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 Texas Instruments (TI) 通常为 TPS543620 等复杂集成电路提供的信息、以及 SPICE 模型加密的性质:

    1. TI 提供的模型:  TI 通常为其电源管理 IC 提供加密的 SPICE 模型、但这些模型几乎完全用在中  PSpice  或自己的模型  TINA-TI  仿真器。
    2. 加密和模拟器兼容性:  加密的 SPICE 模型通常绑定到为其加密的特定仿真器。 PSpice 的加密方法是专有的,不同于 LTspice 处理加密的方式。 因此、LTspice 不能直接使用或解密加密的 PSpice 模型。
    3. LTspice 特定模型:  TI 通常不会专门为 LTspice 提供本机加密 SPICE 模型。

    总之、通常无法从 TI 获取可直接用于 LTspice 的 TPS543620 的加密 SPICE 模型。

    您可以执行的操作:

    • 使用 TI 的 PSpice 模型:  TI 在其产品页面(在“工具和软件“→“设计工具“下)上为 TPS543620 提供了一个加密的 PSpice 瞬态模型。 您需要使用 PSpice 仿真器(例如免费的“PSpice for TI“版本)来使用该模型运行仿真。
    • 使用 TINA-TI:  TI 还为其免费的 TINA-TI 仿真器提供加密模型和参考设计、这是仿真 TI 器件的另一个很好的选择。
    • 行为模型(高级):  如果您绝对必须使用 LTspice、并且没有未加密的模型可用(这通常不适用于像这样的复杂 IC)、则您唯一的选择是在 LTspice 中创建 TPS543620 的简化行为模型。 这是一项非常复杂的任务、需要深入了解 IC 的内部工作原理、并且可能不会像制造商的完整模型那样准确。
    • 社区模式(非官方):  有时、用户可能会为 LTspice 创建简化的、未加密的模型并在线共享。 不过、这些是非官方的、不能保证准确性、可能无法涵盖所有特性或运行条件。

    要对 TPS543620 进行准确可靠的仿真、最佳方法是将 TI 提供的 PSpice 模型与兼容的 PSpice 仿真器(例如 PSpice for TI)配合使用、或使用 TINA-TI。