This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REG113:过驱 NR 输入

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: REG113, LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1541837/reg113-overdrive-nr-input

部件号:REG113
主题: LM317 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、专家、

使用 REG113EA-5/250、误差放大器的内部基准是否可以从外部覆盖、以便调节输出端的电压?
目的是将输出电压设置在 1…5V(或更佳的 0…5V)之间。
使用 REG113 时、NR 输入汲取的电流相对较大。

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    NR 引脚仅用于降噪。 内部基准无法灌入任何电流、因此不建议从外部驱动引脚、因为这可能会造成永久损坏。

    我建议改用 LM317 等可调节稳压器 (https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm317.pdf)、您可以通过驱动调节引脚来控制输出。 在第 8.3 节中、您将找到不同可能配置的示例。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    感谢您的解释。

    最初选择 REG113 的目的是在没有输出电容器的情况下工作。 该应用应该能够非常快速地改变输出电压、而无需等待 Vout 放电/充电。 平均负载为 10 –20mA、但峰值也可能高达 250 –3350mA。

    您是否有任何建议、它可以在 20mA 负载处使用非常小的输出电容 (100nF)?

    谢谢、此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我们网站中的参数工具是一个很大的帮助。 您可以针对要查找的特定条件进行筛选。

    请访问此链接、了解可能满足您需求的选项:

    线性和低压降 (LDO) 稳压器产品选择|德州仪器 TI.com

    此致、

    Daniel