This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2981A:解读 2025 年 2 月修订的 LP2981-N 数据表

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2981A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540778/lp2981a-interpreting-the-lp2981-n-datasheet-revised-february-2025

器件型号:LP2981A


工具/软件:

我们的器件 LP2981AIM5-5.0 采用 SOT-23-5 封装、具有生产日期代码 2151。

数据表中提供了 A 级旧芯片、标准级旧芯片和新芯片的参考。  我应该指的是哪个芯片(A 级,标准旧版或新芯片)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dan、

    请参阅数据表中的第 8.1 节:

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、如果我的器件是 LP2981A、这意味着 A 级?  还是标准级?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dan、

    是的、您的器件是 A 级稳压器。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的帮助。  我们正在研究该器件的预调节温度循环曲线、并且还想知道暴露在最高和最低存储温度(–65C 至+150C) 下是否会导致 Vout 波动超出数据表规格+/- 0.75%。  这将是未偏置(未通电)测试。  我们正在尝试预处理器件、但不会 造成损坏。  如果这不可接受、可接受的非偏置温度循环范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dan、

    您可以在产品发布之前在一组小型器件上找到认证摘要及其相关的应力条件、请访问以下链接:

    https://www.ti.com/quality-reliability-packaging-download/report?opn=LP2981A-50DBVT

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dan、

    我们强烈建议隔离引脚 4、不要按照表 4-1 引脚功能中所述进行连接。 此引脚可能对通过布线或过孔的噪声耦合很敏感、必须进行隔离。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果进行了未偏置/未通电的温度预调节、引脚 4 是否仍应该是隔离的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dan、

    如果器件未通电、则无需隔离引脚 4。  仅当器件正常工作时、引脚 4 才必须与外部信号以及通过 EMI 耦合的任何噪声隔离。  

    此致、

    Daniel