This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25622E:原理图和布局检查

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1541538/bq25622e-schematic-diagram-and-layout-inspection

器件型号:BQ25622E


工具/软件:

请帮助检查原理图和布局是否正确。 如果有任何器件需要修改、请进行详细说明。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我们正在努力进行审查、并在完成后提供意见。 预计完成日期为 7 月 18 日(中央标准时间)。  

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    请在下面查看我的反馈。  

    原理图:  

    - REGN 处的电容器必须是额定值为 10V 或更高的电容器。 当前原理图具有一个额定电压为 6.3V 的电容器。  

    运行时不需要连接这些引脚、但如果使用、/STAT PG、STAT 和/INT 引脚需要通过 10k Ω 等电阻连接到上拉电源轨。 这些引脚均为开漏输出、因此它们只能拉低。  

    -在 SCL 和 SDA 线路上串联 22 欧姆电阻的原因是什么? 在查看客户原理图时、我通常不会看到这种情况。  

    除了这些注释外、原理图的其余部分看起来可以正常工作。 存在所需的元件。  

    布局:

    我对布局没有任何主要问题。 按照数据表布局指南部分(第 11.1 节)中的建议、关键电容器放置在 IC 附近。  

    此致、
    Garrett