This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2803-UCC28903 EP:使用电阻器启动电路

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542321/ucc2803-ep-start-up-circuit-using-resistors

器件型号:UCC2803-UCC28730 EP
主题:UCC2803 中讨论的其他器件

工具/软件:

你好

根据以下 webench 启动电路建议、

输入电压范围为 180V 至 370V、如果我考虑 180V 作为输入电压、则 UCC2803 在启动期间消耗的电流为 0.1mA。

CVCC 的额定电压为 35VDC。 但根据 370V 输入电压和只有 0.1mA 启动电流、我们必须考虑将 370V 作为电容器的最大额定电压、不是吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    电容器额定电压与 VCC 绝对最大值相同、具有 12V 裕度、因此 16V 正常。 VCC 绝对最大值 12V、看来您需要为 VCC 添加一个 12V 齐纳二极管、以确保 VCC 不会超过 12V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    但是、由于电阻值较高、我们的电流非常低、因此无法使用齐纳二极管来钳制电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    齐纳二极管可以、因为仅当 CVcc 电压超过齐纳电压时才是钳位、因此与电阻值无关。