This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ41Z90:BQ41Z90 澄清

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ41Z90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542372/bq41z90-bq41z90-clarification

器件型号:BQ41Z90


工具/软件:

  • BQ41Z90 公开 SWDIO 接口。 最终用户是否可以添加自己的代码、例如进入 SHELF 模式前的特定程序、或者仅用于生产编程目的?

  • PLSR 输出可以做什么? 在限制存储模式之前、是否可以将此输出用作 PACK 放电? 如果未使用 2 周放电至 60%、则进入 SHELF 模式?

  • PLSR 是否支持独立于主机器件自放电至 30% SOC IATA 危险品法规 (DGR)? UN 3481?

  • 是否可以使用电芯平衡输出来对电池进行放电? 让我们假设 SoC 低至 60%、还是需要将耗散电阻连接到 PLSR 的外部 MOSFET?


  • 应在何处连接第 5 个 LED? TRM 中提到了这个概念。 在数据表中找不到。

  • 是否可以使用单触开关进行唤醒和 POWEROFF 以及货架存储?

  • 以防无法选择用户代码。 如果 SCA0 和 SCK0 未连接、我是否可以使用 SDA0 和 SCL0 作为主主机通信的端口、并使用辅助 SDA1 SCL1 作为本地管理 MCU? 我想避免使用多主 I2C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    BQ41Z90 公开 SWDIO 接口。 最终用户是否可以添加自己的代码、例如进入 SHELF 模式前的特定程序、或者仅用于生产编程目的?

    PLSR 输出可以做什么? 在限制存储模式之前、是否可以将此输出用作 PACK 放电? 如果未使用 2 周、放电至 60%、则进入货架模式?

    [引用 userid=“361431" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542372/bq41z90-bq41z90-clarification ] PLSR 是否支持独立于主机器件自放电低至 30% SOC IATA 危险品法规 (DGR)? UN 3481? [/报价]

    [报价 userid=“361431" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542372/bq41z90-bq41z90-clarification
    • 是否可以使用电芯平衡输出来对电池进行放电? 让我们假设 SoC 低至 60%、还是需要将耗散电阻连接到 PLSR 的外部 MOSFET?

    [/报价]

    应在何处连接第 5 个 LED? TRM 中提到了这个概念。 我在数据表中找不到。

    LED 5 是 WAKE 引脚

    是否可以将单个点动开关用于唤醒、POWEROFF 和货架存储?

    如果不能选择用户代码。 如果 SCA0 和 SCK0 未连接、我是否可以使用 SDA0 和 SCL0 作为主主机通信的端口、并使用辅助 SDA1 SCL1 作为本地管理 MCU? 我想避免使用多主 I2C。

    此致、

    Diego