This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:RSOC 在静止期间跳至 99%

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542356/bq78350-r1-rsoc-jumps-to-99-during-rest

器件型号:BQ78350-R1


工具/软件:

TI 团队、


我们有一个使用 bq78350-R1 的电池组。  化学物质为磷酸铁锂。

我们对电池组执行一个完整的循环、然后将其充电至 25%。

静止一段时间后、RSOC 跃升到 99%。

这种情况以前从未发生过、因此似乎是一个新问题。

有什么想法可能导致这种情况?

如果需要、我可以 PM gg 文件。

谢谢、
Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    休息时间是多久?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们已经坐了大约四个星期等待装运。

    我们以低于 30% RSOC 的条件发运电池包。
    当我们再次对其进行检查时、我们注意到某些电池组上的 RSOC 已跃升至 99%。

    我们执行了复位、并将 RSOC 设置回一个更有意义的值。

    谢谢、
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LFP 具有平坦的 OCV、因此静止模式下电压测量中的任何误差都可能对 SOC 误差产生很大影响。  

    如果您在这个平坦区域停止充电、这个问题会特别严重。 电量监测计具有 48 小时的自动块、它不会使用电压测量来更新其电芯状态(和 SOC)。

    看起来其中一些电池包的读数比 30% RSOC 的预期值高几 mV(实际上关于 DOD、放电深度、其中电量监测计使用 OCV 测量值与电池中每个电芯的状态重新同步)、并且小电压误差会导致某些 LFP 电芯出现较大的 DOD 误差、SOC 可能会发生显著变化。

    我认为没有自动方法可以确保 RSOC 在长时间静置和一些 LFP 化学物质中不会发生太大变化。