This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25758:旁路模式 OCP

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1541032/bq25758-bypass-mode-ocp

器件型号:BQ25758


工具/软件:

你(们)好

    在旁路模式下工作时、请帮助检查 BQ25758 OCP 设置。

是否可以  通过 REG0x06_OCP/DPM_LIMIT 将输入 Input_Current_电流控制在 5A 以上 ?

我的理解是 允许将 IOUT_REG 设置为超过 5A。 但 在旁路模式下、系统仍然仅以最大 5A 运行。

这是 BYPASS_OCP 的限制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在旁路模式下、IBYPASS_OCP 值是固定的。 输入 OCP 电流可由 REG0x06_OCP/DPM_LIMIT 控制 Input_Current_、但当器件处于旁路模式时、此设置不会改变任何内容。 输出 Output_Current_Limit 电流可由 REG0x02_OCP 控制、但只有当设置低于 IBYPASS_OCP 时、此设置才优先。 在使 IBYPASS_OCP 跳闸并进入高阻态模式之前、器件仅在旁路模式下允许 5A 电流。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请允许我确认。 则可以使用上拉电阻器。 最大应用是否为 5A? 即使  REG0x02_LCD Output_Current_Limit 设置为超过 5A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、是这样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael

    它得到了澄清

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 William、

    对于我先前的错误回答、我深表歉意。 IBYPASS_OCP 随 Iout_reg 上升和下降。 IBYPASS_OCP 不固定。 使用 REG0x02_OUTPUT_CURRENT_LIMIT 设置开关模式和旁路模式下的最大输出电流。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael

    没关系。 感谢您的及时澄清。 我认为 绕过模式应用是有意义的。

    谢谢