This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25620:热调节问题

Guru**** 2514375 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1541759/bq25620-thermal-regulation-question

器件型号:BQ25620


工具/软件:

尊敬的团队:

我们的条件是 VBUS = 5.16V、VBAT = 3.4V、VSYS 为 3.76V。

目前、我们正在进行高温测试。 但符合问题、BQ25620 报告热调节状态、但不报告热关断。

我们观察到的行为是 VSYS = VBAT 和 0x2A (IBAT)= 0mA、但 VBAT 会迅速降低。

该行为与显示的数据表不同。

您对观察结果有何评论? 我们可以禁用 热调节吗?

此致、

Roy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    请在下面查看我的评论。  

    我们可以禁用 热调节吗?

    无法在 BQ25620 电池充电器 IC 上禁用热调节和热关断保护。  

    [引述 userid=“424310" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1541759/bq25620-thermal-regulation-question

    我们观察到的行为是 VSYS = VBAT 和 0x2A (IBAT)= 0mA、但 VBAT 会迅速降低。

    该行为与显示的数据表不同。

    [/报价]

    报告的行为指示器件正在进入补充模式、在该模式下、电池放电以为 SYS 供电。 在补充模式下、VSYS = VBAT 且 IBAT_ADC 测量将输出 0A。

    在热调节状态下、可能会发生这种情况、因为根据温度、充电电流可一直降至 0A、如果 IC 仍然太热、转换器占空比会进一步降低、从而使输入无法再自行支持 SYS 负载。  

    测试期间 SYS 负载是多少? 另外、我不确定您的意思是“ VBAT 很快会下降“。  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garrett:

    1. VSYS 围绕 850mA

    2、“VBAT 快降下“的意思是我们认为电池电压已经放电。 如前所述、它应该为进入补充模式的 VSYS 供电。

    此致、

    Roy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:  

    感谢您的答复。 根据此信息、我可以确定器件正在进入补充模式、在该模式下、由于热调节会降低转换器的占空比、因此电池会放电以支持 SYS 负载、从而使输入电源不再支持 850mA SYS 负载。  

    如果您的客户能够更密切地控制温度环境或移除 SYS 负载、他们应该能够在 BQ25620 首次达到热调节阈值时观察到充电电流降低。  

    如果他们有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Garrett