This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2482:即使其他 TI 热插拔计算器可以正常工作、也没有合适的压摆率

Guru**** 2812165 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2482, LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1538023/tps2482-no-suitable-slew-rate-even-though-other-ti-hotswap-calculators-can-make-it-work

器件型号:TPS2482
主题中讨论的其他器件: LM5069

工具/软件:

你(们)好

我想使用 TPS2482 对 9mF 进行预充电、稳态电流限制为 24V、电流限制为 6A。 由于我需要快速过流响应时间、因此需要外部软启动控制。 我正在使用一个采用 D2PAK 封装的良好 SOA FET (PSMN4R8-100BSE)。 我附上了计算器 Excell 表。

TPS2482 计算器报告:

最大压摆率:0.03V/ms

最小压摆率:0.10V/ms

但是、LM5069 计算器报告:

最大压摆率:0.13V/ms

最小压摆率:0.10V/ms

我成功地使用 LM5069 实现了实用的设计。 为什么使用 TPS2482 时无法实现正常工作的设计? 为了使用 TPS2482 实现正常工作的设计、我必须将输出电容从 9mF 降低至 2mF。  TPS2482 在所选 FET 下甚至无法对 3mF 进行预充电似乎很奇怪。

此致

Bjørn μ s

e2e.ti.com/.../3554.TPS249x_5F00_8x_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_REV_5F00_B.xlsx

e2e.ti.com/.../LM5069_2D00_Design_2D00_Calculator_2D00_REV_2D00_C.xlsx