请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM9061工具/软件:
是否可以在输出端(引脚 4)使用接地的下拉电阻来缩短关断时间? 如果是、允许的最小电阻是多少? 如果相关、我的 Vcc 和负载电压为 12V。 我知道这会影响开通时间、并且我可以接受更长的开通时间。
如果无法缩短关断时间、您是否 对能够以~30kHz 频率进行开关的高侧栅极驱动器 (Vcc 和负载= 12V) 提出了器件建议、最好是成本低且简单的器件(例如具有集成电荷泵的 LM9061)?