This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25611D:有关数据表上缺失信息的一些问题

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1541929/bq25611d-some-question-about-the-missing-information-on-the-datasheet

器件型号:BQ25611D


工具/软件:

尊敬的 TI 工程师:

我们发现在尝试设置寄存器值时、数据表中缺少一些信息、详细信息如下:

1) 我们想知道 输入源类型检测何时完成、从数据表中、我们只知道一些寄存器值会发生更改、但寄存器信息缺失;

2) 没有有关 充电器状态 0 寄存器 (REG08) 的位[7:5]的详细说明、我们需要了解相关详细信息。

您能帮助确认一下吗?

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1) 输入源类型检测完成后、一个 INT 脉冲被置为有效以发送至主机。 此外、以下寄存器和引脚已更改:

    1.更改输入电流限值 (IINDPM) 寄存器以设置电流限值 2. PG_STAT 位设置为 3。 VBUS_STAT 位更新为指示 USB 或其他输入源

    2) 000:无输入 001:USB 主机 SDP 010:USB CDP:(1.5A) 011:USB DCP (2.4A) 101:未知适配器 (500mA) 110:非标准适配器 (1A/2A/2.1A/2.4A) 111:OTG

    谢谢、

    Ning。