This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87702-Q1:将 PSpice 导入 LSPICE 在仿真时出错

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: LP87702-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1541246/lp87702-q1-importing-of-pspice-to-ltspice-have-error-while-simulation

器件型号:LP87702-Q1


工具/软件:

负责电源电路方面的工作、 我使用 LP87702-Q1 作为可变输出的降压/升压转换器。 从此处获取 PSpice 文件 https://www.ti.com/product/LP87702-Q1?keyMatch=LP87702Q1#design-tools-simulation 后、它会导入 LTspice。

将 PSpice 导入 LTspice 时、我遵循的过程  

  1. 在 LTspice 中打开 lib 文件
  2. 右键单击子电路
  3. 创建 符号  
  4. 保存符号文件
  5. 从自动生成的文件中检索、和  
  6. 运行仿真

但是、存在如下所示的错误。

C:\Users\ABC\Documents\LTspiceXVII\lib\sym\autorated\LP87702-Q1_AVG.lib (57):此处存在预期的指令或器件实例化。
$CDNENCSSTART
^^^^^^^^^^^^μ s
C:\Users\ABC\Documents\LTspiceXVII\lib\sym\autorated\LP87702-Q1_AVG.lib (58):此处需要 2 个节点名称。
eee8c5c7a2bc4b01f045f303678664e7916da0bae22e8cbba041dd67c69ce448ea70148a9ac1670c8926c1ac5057c8ccfcd77bf87ca9dc7e23355e0b595c2525
^μ s
C:\Users\ABC\Documents\LTspiceXVII\lib\sym\autorated\LP87702-Q1_AVG.lib (59):此处存在预期的指令或器件实例化。
615a28c46d723740d9423b0c849c4a113a9c03a322bb98afb5f795a626c0e483835f511623b3eec202dec1d1383bbd7f4c0dde8e96e2f3084365029978a22b32

以此类推。

这是由于导入过程中的错误还是 LTspice 无法通过 加密的 PSpice 模型运行仿真? 如果是这样,我是否可以有未加密的 SPICE 模型用于 LTspice 仿真?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    该模型应该专门与 PSpice 软件配合使用。 但是,可以与 LTspice 一起使用,但我不能使用 LTspice 所以我不能告诉什么是过程。  

    我建议我们使用 LTspice 文档,了解如何使用它,您也可以在线搜索。 谢谢!

    此致、

    Ishtiaque   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我一直在寻找 加密的 SPICE 模型,以便能够在 LTspice 仿真中运行,但仍然没有意义。 是否 有可能   在 LTspice 中使用加密的 PSpice 模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    正如我在之前的回复中提到的、您需要找到一种方法、如何将 TI 提供的 PSpice 模型与 LTspice 配合使用。  我们不使用 LTspice。  

    此致、

    Ishtiaque