This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79600EVM:使用 BQ79600EVM 和基于 BQ79718V-Q1 的定制设计方案上电

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1538266/bq79600evm-power-up-with-bq79600evm-and-custom-bq79718v-q1-based-desing

器件型号:BQ79600EVM
主题中讨论的其他器件:BQ79718V-Q1USB2ANY

工具/软件:

您好:

我正在尝试为我的新 PCB 设计供电、该设计是基于 BQ79718V-Q1 的电池监测器。 进行一些电气检查后、似乎所有系统都已准备好开始从我的电池模块测量电芯电压。 我想使用 USB2ANY 和评估套件 BQ79600EVM-030 从 PCB 电池监测器 (BQ79718V-Q1) 发送数据/接收数据。 为此、我使用了两侧的 COMH 端口、BQ79600 评估套件和 PCB。

此过程是否适用于开始使用我自己的电芯监测器设计?

感谢 TI 团队!

JS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当前状态的一些证据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    确保 VIF 连接是 600 上的 COMH、连接到 718 上的 COML。 确保您的 600 配置为 USART(如果更喜欢 SPI、则配置为 SPI)。 要开始轮询、请在发送的第二个屏幕截图中点击“wakeup",“,"auto、"auto address"“ address",“,然后、然后点击“Start Polling“按钮。

    希望这对您有所帮助、

    Zachary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zachary、现在它正在运行。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我使用的是 45.0V 分压器、而不是实际的电池模块作为电池 12 的顶部电池。 我想、如果有任何原因导致 Vcell12 比标称值 3.75V (3.75-3.4=0.35V) 低 0.35V。  

    流经每个 100R 电阻器的电流为相同的 37.5mA、因此每个 R 的压降应相同。 1%的 R 容差不可能是问题。

    是否有任何我应该执行的检查?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我已使用电压表测量电芯差分电压且所有电压都接近 3.75V。 我使用 BQ79718、但在实践中我仅使用 12 节电芯、因此不使用[cell18:cell 13]、并按照 TI DS 的建议进行连接:

    电芯 12 的 GUI 电压为 3.4049V、但电压表 VC12-VC11 = 3.754V。 以下是所用的 GUI 版本:

    有什么建议可以找到这种差异?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 js:

    建议更改单元格数量以匹配您的设计。

    要写入的寄存器将是 DEV_CONF2、NUM_CELL。 例如、有关如何更改、请查看下面的“命令“对话框。

     

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我已配置堆栈发送以下命令序列:

    但我得到了相同的结果、电芯 12 保持相同的 3.4V 电压与预期的 3.75V 不同:

    我使用 SPI 桥接器通信、因为我的 PCB 中没有可用的 UART。 我从“Command Sequence“选项卡的“Help"菜单“菜单中读取、若要发送命令、必须使用 UART:

    使用 SPI 通信时、电芯 12 上的电压不会改变? 或使用 GUI 出错了吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JS:

    我认为点击 Polling 按钮会将 num_CELL 复位为最大值 18。 您可以看到单元格 13-18 仍在轮询数据。 我附加了一个图像、其中显示器件仅轮询 1-12。

    这是由 1 完成的。 在命令序列和之前点击轮询按钮  2.添加以下命令序列、将 使用调整后的 num_cell 设置重新启动 ADC。 SPI/UART 通信不应影响此能力。

     

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    现在 Cell12 上的电压正确 3.75V

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、对于 GPIO、我需要使用命令序列来在我的 PCB 设计上正确配置 BQ79718V。 在我需要的定义以下:

    GPIO0 作为 RX

    GPIO1 作为 TX

    GPIO2 作为 NFAULT

    GPIO3、GPIO4、GPIO5、GPIO6 和 GPIO11 作为 ADC 输入

    未使用 GPIO8、GPIO9 和 GPIO10

    这是我现在阅读的内容:

    可以帮助我解决 GPIO 命令序列吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JS:

    允许配置 GPIO 的数据表寄存器位于 GPIO_CONF 寄存器中。 可以针对所需模式写入寄存器。

    如需了解新主题、请在新主题上填写相关内容。

    此致、

    John