This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25171-Q1:bq25171-Q1 设计审查

Guru**** 2450590 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542219/bq25171-q1-bq25171-q1-design-review

器件型号:BQ25171-Q1


工具/软件:

尊敬的团队:

客户根据推荐的 15K 为 4 节镍金属氢化物电池设置了 VSET、但似乎没有充电。

请帮助检查设计是否存在任何问题

电池全部充满电。 他们询问电池制造商是否可以承受 9W 的功率、但客户的功耗低于 6W。 当外部电源切断时、电池直接为 2.8V。 图中的 VBAT-4V8 是电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Vayne

    输入电压可能是问题、在原理图上看起来像 5V。   200mA 处的压降电压约为 250mV。  电芯剩余的电压、5V -.25V=4.75V、或刚好低于 1.2V/电芯。 很低、可能需要大约 1.5V/节的电芯进行充电。  使用 5V 电源可能可以为 3 节电池充电。  

    另请注意、再充电电压为 1.33V/电芯。  在充电期间、电池电压必须在计时器到期或设置故障之前达到此点。