This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:两个 USB-C 端口均支持灌电流和拉电流

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24292I, TPS65988, TPS65987D, BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539683/tps65988-sinking-and-sourcing-on-both-usb-c-ports

器件型号:TPS65988
Thread 中讨论的其他器件: TPS65987DBQ25792、BQ24292I

工具/软件:

您好!

我目前正在开发一个采用 TPS65988 的设计、我想确认一些有关双角色功能的功能。

TPS65988 上的两个端口是否都可以支持 灌电流和拉电流 结果呢? 具体来说:

  • 我想支持哪些场景 两个端口同时供电 (例如,端口 1 和端口 2 都通过共享 DC/DC 电源提供 5V VBUS)。 我正在使用 BQ25792、并设置了适当的外部 NFET、以确保充电器不会同时接收 VBUS 电源。 查看原理图、TPS65987D VBUS 侧已经有两个 PFET。 我想我可以省去这些 BQ25792 NFET 吗?

  • 或者、如果 端口 1 连接到 5V DC/DC 电源 (通过 PP_HV1)和 端口 2 连接到电池充电器 IC(例如 BQ25792)、反之亦然 、我想让端口 2 接收功率、并在需要时将其传递给 BQ 充电器、同时提供其他端口源等  

  • 如何配置 TPS65988 以使两个端口都能够提供或吸收功率、是否可以轻松完成此操作?

  • 是否有任何设计注意事项或最佳实践需要考虑、尤其是在将 PP_HV1 和 PP_HV2 与 BQ25792 配合使用时? 我主要想避免使用 8 个外部 FET (BQ 侧 4 个 NFET、TPS65988 侧 4 个 PFET)。  

提前感谢您的帮助!

此致、
Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我们会将该主题分配给我们的一名工程师、他们将在一周内做出回复。

    谢谢。此致、

    Chris L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    [引用 userid=“498172" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539683/tps65988-sinking-and-sourcing-on-both-usb-c-ports ]我想我可以省去这些 BQ25792 NFET 吗?

    请参阅器件数据表。   https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq25792.pdf#page=31

    如何配置 TPS65988、使两个端口都能够提供或接收电源、这是否可轻松完成?

    TPS65988 支持双角色电源。  使用 GUI 工具完成配置。  https://www.ti.com/tool/TPS6598X-CONFIG

    [引用 userid=“498172" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539683/tps65988-sinking-and-sourcing-on-both-usb-c-ports ]是否有任何设计注意事项或最佳实践需要考虑、尤其是在将 PP_HV1 和 PP_HV2 与 BQ25792 结合使用方面? 我主要想避免使用 8 个外部 FET (BQ 侧 4 个 NFET、TPS65988 侧 4 个 PFET)。  [/报价]

    我建议先使用 EVM、    

    https://www.ti.com/lit/ug/slvub62b/slvub62b.pdf

    请注意、该器件不推荐用于新设计、并且不符合最新的 USBC-USBC PD 规范。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、  

    感谢您的答复。  

    您能具体说明一下吗、而不是“参阅数据表“吗?
    如果我决定将 BQ24292i 充电器仅具有一个 VBUS 输入、而不是 BQ25792 配合使用、那么只要我使用两个 PFET 来确保两个充电器都不会为充电器提供 VBUS 灌电流、是否可以?  

    您会建议哪个器件可以与 TPS65988 系列相同?

    此致

    Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能否更具体一点、而不是“参考数据表?“

    我提供了指向介绍如何在不使用外部 MOSFET 的情况下配置 BQ 器件的页面/部分的直接链接。

    如果我决定将 BQ24292i 充电器仅具有一个 VBUS 输入、而不是 BQ25792、那么只要我使用两个 PFET 来确保两个充电器都不向充电器提供 VBUS 灌电流、就可以使用此充电器?

    您能提供一个方框图来说明您尝试做什么吗?  如果您需要一个开始位置、请考虑数据表中从 图 9-7 开始的方框图。 带 PD 充电功能的 TBT 笔记本电脑。  您可以忽略高速通道并专注于电源。  图 9-11 将更像上一篇文章中引用的 EVM。  如果要“或“充电器的电源路径、则需要一个 EC 来管理在两个端口都连接到电源时要从哪个电源路径接收功率。  或者、您可以实时更新未使用的端口以仅支持供电模式、从而保证一次只启用充电器的一条电源路径。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps65988.pdf#page=50

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    对缺乏清晰度表示歉意、并感谢您的解释。

    如果需要、我可以提供方框图、但我的实现可能非常严格地遵循图 9-7。

    我的主要问题与外部 ORing 有关 受电方  电源路径。 如您所述、为了实现这一点、我假设需要实施 EVM 上所示的 FET、尤其是 TPS65988 上栅极连接到 PPEXT1 和 PPEXT2 的 FET。

    我的系统中可能不会有嵌入式控制器、因此我希望依靠从 SPI 闪存读取 TPS65988 来配置和处理 PFET 栅极的切换。  

    我的理解是、在此设置中、如果一个端口为 VBUS 供电、在两个电源都连接的情况下、TPS65988 会自动阻止另一个端口为 VBUS 供电或向充电器供电。 正确、如果使用 CONFIG 工具正确设置、则存在使用此配置意外将两个 VBUS 源传递到充电器的风险。  

    我计划将两个外部 FET 用于灌电流路径、拉电流路径将是内部路径、如图 9-7 方框图所示。  

    再次感谢、
    Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    您仍然可以绘制一个简单的方框图吗? 我对您如何使用 BQ 器件感到有点困惑。 它只是用于灌电流吗? 您如何提供电源?您将如何接收电源?

    如果一个端口为 VBUS 供电、在两个电源都已连接的情况下、TPS65988 会自动阻止另一个端口为 VBUS 供电或将电源传递给充电器。

    您说“采购“是什么意思? 通常“供电方“用于表示端口将为外部设备的 Type-C 端口供电。 即从 Type-C 端口向外设提供 5V 电压。 当从端口向系统获取电力时、使用“受电方“一词。

    在图 9-7 的方框图中、端口 1 和端口 2 都能够提供 5V 电压、这是在一定程度上独立于另一个端口完成的。 如果一个端口用作供电方、则不会自动阻止另一个端口也提供 5V 电压

    通常、TPS65988 上的两个端口彼此独立运行。 一些取决于另一个端口的行为相当有限、但通常需要 MCU 才能实现更复杂的行为和对其他端口的依赖。 如果您希望端口在另一个端口提供时不支持提供源、则单独使用 PD 控制器可能无法轻松实现。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、  

    正确、我将只使用 BQ 灌入 VBUS、完全不会使用其内部升压。 因此、我的计划是将 PPHV1/2 路径短接到 5V VBUS 电源、正如我在 TPS65987D(仅使用一个端口)中所做的那样。  



    我计划在此处实现完全相同的设置(即使用的内部电源路径 拉出 VBUS、将来自外部 5V DC/DC 升压)。 外部路径将用于 灌电流 VBUS(即为电池充电/为负载供电)。  

    我的问题是、如果连接两个相同的充电器、两个 VBUS 受电路径开关是否同时闭合、从而导致两个 VBUS 通道短路? 或者、如果 TPS65988 在 GUI 中正确配置、则不会发生这种情况? (即一旦一条路径闭合,另一条路径也不会闭合?)。  

    我想知道这是由固件处理、还是需要您建议的外部 EC。  
    您可以确认一下效果很好。  

    此致
    Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您提供的图表和其他说明。 我想我现在明白了这个问题。

    您能否在此处查看多端口灌电流策略管理是否满足您的需求。 如 TPS65988EVM 中所示、在将外部路径用作仅接收端时、您仍应包含额外的 RCP 电路、以确保绝不会发生 RCP。

    https://www.ti.com/lit/an/slvaf24/slvaf24.pdf?ts = 1718908403300&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS65988

    谢谢。此致、

    Chris