This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569:附近的强磁体是否会影响转换器运行?

Guru**** 2507965 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1541175/tlv62569-will-nearby-strong-magnet-affect-converter-operation

器件型号:TLV62569


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我正在设计中使用 TLV62569、由于机械限制、将在模块附近放置一个强永磁体。

我有几个 问题:

外部磁场是否会影响电感器并导致转换器行为异常?

2.如果是,如何确定磁体和电感器之间的安全最小距离 ?

感谢您的支持!

此致、
Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我们谈论的是什么应用?

    您有要共享的布局吗?

    谢谢、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Febin:

    感谢您的答复。

    该应用程序是使用磁铁进行连接的键盘。 我可以为您提供强磁体的原理图、布局和规格。 但是、由于信息的敏感性、我是否有办法可以私下与您分享?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    在我看来、 将强磁体靠近电感器会是一个问题。 由于这不是典型的用例、因此我们没有指定任何安全距离、这也不是经过测试的场景。 我建议使其尽可能远离电感器。

    请分享您的电子邮件 ID、以便进一步讨论。

    谢谢、

    Febin