This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987DDKEVM:HPD 无法正常运行、无法检测引脚分配 E 的模式

Guru**** 2450590 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987DDKEVM, TMUXHS4446, TPS65987DDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540712/tps65987ddkevm-the-hpd-is-unable-to-function-properly-cannot-detect-the-mode-of-pin-assignment-e

器件型号:TPS65987DDKEVM
主题中讨论的其他器件: TMUXHS4446TPS65987DDK

工具/软件:

我购买了 TPS65987DDKEVM 供进一步使用。 从其他帖子中、我得知 TPS65987DDKEVM 的最新 GUI 版本为 6.2.12、而官方网站当前显示版本 6.1.4。 目前、我遇到了两个问题:
1. GPIO/HPD 无法正常输出的问题。 这是否与 GUI 版本相关? 您能为我提供最新版本吗? 谢谢你。
2.使用 C-DP 电缆连接接收端时、EVM 作为发送端、通常无法识别引脚分配 E 模式。 我应该如何配置它? 您能解释一下吗?
我需要一种配置、该配置可以使用 GPIO0/1/2 作为 DP/USB 状态输出、GPIO3 作为 HPD、并能够识别 C、D 和 E 模式。 您能否提供一个项目作为未来的研究方向? 谢谢!