This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55287-Q1:您能否估算客户's 用例下的结温?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55287-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542154/tps55287-q1-could-you-please-estimate-the-junction-temperature-at-customer-s-use-case

器件型号:TPS55287-Q1


工具/软件:

您好的团队、

我的客户一直在考虑使用 TPS55287-Q1 作为其音频 ECU、他很担心散热问题。 您能否请估算客户用例中的结温? 我在数据表中找不到客户使用原因对应的效率曲线、因此无法估算结温。

-客户用例 1.

输入电压:32V

输出电压:20V

输出电流:3A

Ta:85°

-客户用例 2.

VIN:20V

输出电压:20V

输出电流:3A

Ta:85°

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke:

    感谢您联系我们。 以下是 EVM 的热结果、客户可以参阅以下条件、

    此致、

    木林