This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS551892-Q1:在由单节电池 (3V 至 4.2V) 供电时、如何在 VCC 上建立 5.2V 电压?

Guru**** 2449530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542119/tps551892-q1-when-powered-by-a-single-battery-3v-to-4-2v-how-is-5-2v-established-at-vcc

器件型号:TPS551892-Q1


工具/软件:

电压 VIN = 4V 和输出 Vout = 20V EXTVCC 被连接到 VCC 引脚 要选择内部 LDO、如何进行操作 VCC 在输入电源时通过内部 LDO 建立 5.2V 输出电压 VIN 4V 吗? 或者、在这种情况下、是否应该使用外部 5V 电源为供电 VCC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

    无需外部 5Vs 电源。 TPS551892根据 以下条件选择 VCC 电源、因此当 Vin=4V、Vout=20V 时、VCC 电源将为 Vout。

    BRS、

    布莱斯