请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMG3422R030主题中讨论的其他器件:TIDA-010210
工具/软件:
你好、团队
请告诉我有关设计指南的信息:TIDA-010210?
为什么要使用 GaN 和 SiC 的组合而不是统一其中任何一种?
此致、 Teruhito 石桥
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
你好、团队
请告诉我有关设计指南的信息:TIDA-010210?
为什么要使用 GaN 和 SiC 的组合而不是统一其中任何一种?
此致、 Teruhito 石桥
您好 Teruhito:
TIDA-010210 主要使用 GaN FET 进行高频开关。
•六个以 100 kHz 频率开关的电源卡、包括 GaN 电源开关器件和隔离偏置电源。
•三个以 100 Hz 和 120 Hz 频率开关的电源卡、包括 Si 电源开关器件、栅极驱动器和隔离偏置电源。
如架构概述中所示、主开关器件只需支持一半的完整开关电压。 若要支持此设计的 800V 直流链路电压、请使用额定电压为 600V 的器件。 开关 Q1、Q5、Q4 和 Q6 是高频开关、因此必须是 GaN 器件。 然而、开关 Q2 和 Q3 仅以 100Hz 和 120Hz 的频率开关、并且可使用 Si MOSFET。

这里的高频开关是 GaN FET、低频开关是 Si MOSFET。
此致、
Adithya