This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS629203:TPS629203 — 反相降压/升压仿真模型

Guru**** 2450600 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS629203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542232/tps629203-tps629203---simulation-model-for-inverting-buck-boost

部件号:TPS629203


工具/软件:

您好、

我想在反相配置中使用 TPS629203、但唯一的仿真模型 具有与 0V 连接的内部节点、因此不能使用、并且唯一的 EVM 无法通过这种方式轻松配置。

如果它是未加密的模型、则可能会编辑文本并修复它、但实际上不是。  

    在构建完整的电路板之前、了解电路(以及预期元件)的效率、输出纹波等会有所帮助。 是否有适合这种情况的器件模型?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Simon:  

    我们无法在此处共享未加密的模型。 您可以联系您的 TI 联系人发起同样的操作。 我希望您与 TI 签订了 NDA。  

    此致、

    Gautam