This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62913:TPS62913

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542021/tps62913-tps62913

器件型号:TPS62913


工具/软件:

您好!

我需要 TPS62913 的 VRM 模型(串联 L 和 R)来进行 Ansys Siwave PI 仿真。 工作条件:

1) Vi = 5V、Vo = 1.5V、Io = 3A、Fsw = 2MHz  

2)  Vi = 5V、Vo = 1.5V、Io = 1.5A、Fsw = 2MHz  

谢谢、

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:  

    我们只具有相同的 PSpice 和 Simplis 模型。  

    此致、

    Gautam