This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3530:LM3530UME-40/NOPB 交叉参考

Guru**** 2450980 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61165, LM3530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1541180/lm3530-lm3530ume-40-nopb-cross-ref

器件型号:LM3530
主题中讨论的其他器件:TPS61165

工具/软件:

TI 团队大家好、  

您是否具有 载流能力更强的 LM3530UME-40/NOPB 直接替代产品?

我基本上希望在医疗设备中寻找~μ A 120mA 的电流来驱动外部 LED 灯串、以进行手术照明

此致、

Yashwanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yashwanth:

    感谢您的联系。 我们的专家会尽快回复您。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yashwanth:

    TPS61165 是高电流解决方案的理想选择。

    谢谢、

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有下降推荐? 我可以在不更改封装的情况下使用哪些产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Yashwanth:

    Colin 会尽快回复您。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yashwanth:

    LM3530 没有 P2P、因为这是您知道的旧器件。

    我们更建议客户转移到 TPS61165。

    谢谢、

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 当我们考虑 PCB 设计更改时、我们将重新连接。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在此处关闭此 tkt