This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923655DMTREVM:如果在 12V 的升压模式下使用 TPS923655DMTR、其行为错误、并且不会检测到 LED 条短路;未说明 OVP 阈值电压设计

Guru**** 2506135 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS923654, TPS923655, TPS923652

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1537078/tps923655dmtrevm-tps923655dmtr-has-wrong-behavior-if-used-in-boost-mode-at-12v-and-does-not-sens-a-short-circuit-of-the-led-bar-ovp-threshold-voltage-design-is-not-explained

器件型号:TPS923655DMTREVM
主题中讨论的其他器件:TPS923655TPS923652、TPS923654

工具/软件:

我正在基于 TPS923655DMTR 设计定制的 LED_driver;因为 LED BAR 的电流不需要超过 1.5A、我们可能将使用 TPS923652DMTR。 但与此同时、我们正在使用最新版本的 EVM 板 (LED047B.schdoc) 进行实验。

我们在升压模式下使用 EVM、采用由 16 个 LED 组成的 1A LED 条、48.8V 的总 Vf 和 24VDC(和 12VDC)电源、我们注意到了一些问题、需要详细解释。

1) TPS923655DMTR 的数据表并未说明 OVP 设置的计算情况。 数据表中的示例不包含任何 OVP 公式。 我们“怀疑“必须将电阻分压器设置为 1.15V(例如 EVM 中的 R12 和 R17)。 在我们的测试中、我们使用了一个 16 倍的 LED BAR、总 Vf 为 48V 至 49V、因此我们将 OVP 阈值设置为 50V 似乎是合理的。 音频正常吗? 请建议使用最佳分频器值,或者 — 或者-确认是否按照 OVP=1.15V 的设置。

2) 我们通过 24V 直流为 EVM 供电、一切似乎都运行良好。 TPS923655DMTR 没有过热、如果断开 LED 灯条、会出现预期的故障。 但是、如果我们将输出 (EVM 的 TP4) 短接至 PGND、所以模拟 LED 条中可能发生的短路(可能会发生!) 我们看到有烟雾(可能是 R7)、根本没有故障信号。
数据表中指出、TPS923655DMTR 可以检测 LED 开路和短路。 问题是:它是如何工作的? 确实需要哪种电路来安全地检测短路?
因为我认为当 TP4 短接至 PGND 时、OVP 引脚无论如何都会变为 0 伏、TPS923655DMTR 应检测到这种短路、因此会停止为升压。 但似乎没有。 解释?


3) 我们下载了计算工具,它听起来是一个很好的工具来设置所需的参数。 如果我们将电源设置为 24Vdc、并将热折返设置为 100°C(使 Rtemp 变为 57.6kOhm)、我们会将“器件温升“读取为 42.98°C、这听起来不错。 实际上、我们的热像仪工具会确认何时对连接到 LED 条的 EVM 进行实际测试。

但是、如果我们将电源更改为 12Vdc、我们会立即看到计算 Excel 工具中的器件温升转到 129.94°C(远远超过热折返限制)、如果我们对由 12Vdc 供电的 EVM 进行实际测试、我们会遇到奇怪的行为、最初电路板加载了 24V PSU、然后使故障 LED 亮起一秒钟、然后驱动 LED 条闪烁、TPS923655DMTR 变得非常热。

为什么与 24V 直流电相比存在这种行为差异? 我们需要有一个安全的 LED 驱动器、它必须由 12V 或 24V 安全供电!

我可以为上述问题提供一些支持吗? TPS923655DMTR 似乎是一款非常好的器件、但只有在其行为(和建议的电路)稳定和安全之前、我们才能使用它。

感谢您的帮助。

附加:新 EVM 原理图、计算工具的最新版本、TPS923655 数据表

e2e.ti.com/.../_2800_New_5F00_Version_29005F00_TPS92365xEVM_5F00_LED047B_2800_001_29005F00_Sch.PDFe2e.ti.com/.../4774.TPS92365x_5F00_Cal_5F00_Tool_5F00_V1p2_5F00_preview_5F00_version.xlsme2e.ti.com/.../tps92365x.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    看起来像重复的线程、如下所示。 由 Davida 提交。 如果您想在此处讨论或讨论原始主题、请告诉我。 谢谢!

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management---internal/f/power-management---internal-forum/1534432/tps923652-tps923652---no-fault-activation-for-short-circuit-ovp-value/5910232?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%20user%3A484027#5910232

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    如果我单击您提供的未找到页面的链接将会显示。因此我无法回答您的请求。 我的问题不仅与短路的无故障激活有关、因此最好在此处进行讨论。

    谢谢

    Paolo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paolo:

    我懂了。 我们可以在这里讨论、让我来看看您的问题、我将在这几天为您提供反馈。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paolo:

    我们在升压模式下使用 EVM、具有由 16 个 LED 组成的 1A LED 条、总 Vf 为 48.8V、以及 24V 直流(和 12V 直流)电源、我们注意到了一些问题、需要详细说明。[/报价]

    我想提一下、对于 TPS923652 的升压拓扑、 TPS923652 的“2A"实际上“实际上是开关电流、而不是实际的 Iout。 这意味着、在这种升压拓扑中、需要 Vout/Vin * Iout /效率

    1) TPS923655DMTR 的数据表并未说明 OVP 设置的计算。 数据表中的示例不包含任何 OVP 公式。 我们“怀疑“必须将电阻分压器设置为 1.15V(例如 EVM 中的 R12 和 R17)。 在我们的测试中、我们使用了一个 16 倍的 LED BAR、总 Vf 为 48V 至 49V、因此我们将 OVP 阈值设置为 50V 似乎是合理的。 音频正常吗? 请建议最佳分频器值,或者 — 或者-确认是否按照规则设置 OVP=1.15V。

    1) TPS923655DMTR 的数据表并未说明 OVP 设置的计算。 数据表中的示例不包含任何 OVP 公式。 我们“怀疑“必须将电阻分压器设置为 1.15V(例如 EVM 中的 R12 和 R17)。 在我们的测试中、我们使用了一个 16 倍的 LED BAR、总 Vf 为 48V 至 49V、因此我们将 OVP 阈值设置为 50V 似乎是合理的。 音频正常吗? 请建议最佳分频器值,或者 — 或者-确认是否按照规则设置 OVP=1.15V。

    对于 OVP 电阻器设计、请参阅此常见问题解答:  

    2) 我们为 EVM 提供了 24V 直流电源、一切似乎都运行良好。 TPS923655DMTR 没有过热、如果断开 LED 灯条、会出现预期的故障。 但是、如果我们将输出 (EVM 的 TP4) 短接至 PGND、所以模拟 LED 条中可能发生的短路(可能会发生!) 我们看到有烟雾(可能是 R7)、根本没有故障信号。
    数据表中指出、TPS923655DMTR 可以检测 LED 开路和短路。 问题是:它是如何工作的? 确实需要哪种电路来安全地检测短路?
    因为我认为当 TP4 短接至 PGND 时、OVP 引脚无论如何都会变为 0 伏、TPS923655DMTR 应检测到这种短路、因此会停止为升压。 但似乎没有。 解释?

    当 LED 负载短路时、会有一个从 VIN ->电感器->检测电阻器->接地的路径。 如果没有电子保险丝等其他保护功能、则感测电阻上会出现较大的瞬时电流。 因此、器件本身受到保护、器件不会损坏、但对需要其他保护(例如添加电子保险丝)的系统电路没有保护。

    如果我们对由 12Vdc 供电的 EVM 进行实际测试、我们会遇到奇怪的行为、最初电路板加载了 24V PSU、然后使故障 LED 亮起一秒钟、然后驱动 LED 条闪烁、TPS923655DMTR 变得非常热。

    不确定 24V PSU 指的是什么? 因为输入电源为 12V? 什么是“FAULT"LED?“? 您可以善意地澄清一下吗? 根据我的理解、TPS923655 的输入电压由 24V 电源供电、LED 灯串的正向电压和电流为 48V 和 1A。 不过、您会看到 LED 闪烁。 (使用默认 EVM 配置,不更改任何外部元件)不确定我是否理解正确?

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paolo:

    我收到了 Davide 关于您反馈的电子邮件。 我收到有关该主题的电子邮件通知、但似乎此处未显示您的反馈。 让我们通过电子邮件进行讨论。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的露西亚感谢您的答复。 让我回答你的问题。

    1)
    我想提一下、对于 TPS923652 的升压拓扑、TPS923652 的“2A"实际上“实际上是开关电流、而不是实际的 Iout。 这意味着、在这种升压拓扑中、需要 Vout/Vin * Iout /效率

    我确认我们可以将 TPS923655 用于此项目、但我们担心与 TPS923652 相比会产生额外的成本。

    为了让您更好地理解、请查看我们最近在 12V 直流电源、70°C 室和 1A LED bar (VF_TOTAL = 49V) 测试中发现的结果。

    首先、我们将 EVK 的 R15 更改为 47k。 这意味着该 Rtemp 将 TTH 设置为大约 105°C。

    然后、我们将 OVP 分压器更改为 33K 和 1.5M、以设置 OVP = 1.05V。

    在腔室中进行测试时、我们看到了良好的行为而不进行闪烁或故障检测、但几分钟后、我们当然会看到 LED 亮度下降、这应该是正确的、如 TPS 数据表第 20 页中关于 Therma 折返的说明所述。

    问题:为了无风险地增加 TPS923655DMTR 的 TTH 限制(未使用散热器)、我们可以安全地选择哪个 Rtemp 值?
    我们如何避免热折返并将电流(和亮度)保持在相同水平?

    2)
    OVP 设计:好的、我们从该链接获得了一些技巧。 现在、我们已将 OVP 引脚偏置设置为 1.05V


    3)
    短路问题
    您写:

    当 LED 负载短路时、会有一个从 VIN ->电感器->检测电阻器->接地的路径。 如果没有电子保险丝等其他保护功能、则感测电阻上会出现较大的瞬时电流。 因此、器件本身具有保护功能、器件不会损坏、但对需要其他保护(例如添加电子保险丝)的系统电路没有保护。

    电子保险丝可能是一个好主意、但:

    a) 如果 LED 驱动器由 12V 或 24V 供电、则来自 VIN 的电流将发生很大变化。
    我们无法知道最终的电源电压。
    在这种情况下、我们如何选择电子保险丝并预设其阈值?

    我们可以将电子保险丝放置在电路中的何处(请参阅我之前电子邮件中发送的 EVM 电路)?

    最后一个问题:查看数据表。 您可以阅读:

    •全面保护特性:
    –LED 开路和短路保护
    –开关 FET 开路和短路保护

    如果您现在说实现短路保护的唯一方法是放置电子保险丝、那么您如何解释上述陈述?
    或者、短路保护仅对降压/升压运行有效?

    我希望您现在有更多的信息来找到一个可以帮助我的解决方案。

    此致

    Paolo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (请在下面的 2025年7月16日 上查看我的消息重新发送)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    华丽、拼写错误!

    (请参阅我的消息已在上面的 2025年7月16日 上重新发送)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paolo:

    我通过电子邮件回复 Davida、不确定 Davida 是否已将我的评论转发给您。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Lucia、在这一主题中、所有的答复延迟都是由于门户网站 IT 问题而导致的、这些问题已经得到解决。

    我已经通过 Davide 的电子邮件得到了您的回答、但我恳请您在这里回复、这样本次热会将继续进行。 如果我还有其他问题、我可以参考您的最后建议。 谢谢!

    Paolo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是 Lucia 给 Davide 的电子邮件、该邮件是在论坛门户出现问题且无法发布答复时发送的

    1)【卢西亚】

    我想提一下、对于 TPS923652 的升压拓扑、TPS923652 的“2A"实际上“实际上是开关电流、而不是实际的 Iout。 这意味着、在这种升压拓扑中、需要 Vout/Vin * Iout /效率

    【保罗】
    我确认我们可以将 TPS923655 用于此项目、但我们担心与 TPS923652 相比会产生额外的成本。

     

    为了让您更好地理解、请查看我们最近在 12V 直流电源、70°C 室和 1A LED bar (VF_TOTAL = 49V) 测试中发现的结果。

    首先、我们将 EVK 的 R15 更改为 47k。 这意味着该 Rtemp 将 TTH 设置为大约 105°C。

    然后、我们将 OVP 分压器更改为 33K 和 1.5M、以设置 OVP = 1.05V。

    在腔室中进行测试时、我们看到了良好的行为而不进行闪烁或故障检测、但几分钟后、我们当然会看到 LED 亮度下降、这应该是正确的、如 TPS 数据表第 20 页中关于 Therma 折返的说明所述。

    问题:为了无风险地增加 TPS923655DMTR 的 TTH 限制(未使用散热器)、我们可以安全地选择哪个 Rtemp 值?

    我们如何避免热折返并将电流(和亮度)保持在相同水平?

    -【露西亚】Pls 用热像仪测试设备外壳温度。 您可以根据器件热性能设置 Rtemp。

     

    2)

    [Paolo] OVP 设计:好的、我们从该链接获得了一些技巧。 现在、我们已将 OVP 引脚偏置设置为 1.05V

     

    3)

    短路问题

    卢西亚写道:

    当 LED 负载短路时、会有一个从 VIN ->电感器->检测电阻器->接地的路径。 如果没有电子保险丝等其他保护功能、则感测电阻上会出现较大的瞬时电流。 因此、器件本身受到保护、器件不会损坏、但对需要其他保护(例如添加电子保险丝)的系统电路没有保护。

     

    电子保险丝可能是一个好主意、但是

    a) 如果 LED 驱动器由 12V 或 24V 供电、则来自 VIN 的电流将发生很大变化。

    我们无法知道最终的电源电压。 在这种情况下、我们如何选择电子保险丝并预设其阈值?

    我们可以将电子保险丝放在电路中的何处(请参阅原接线柱连接的 EVM 电路)?

    -【露西亚】你可以把电子保险丝在输入路径上。 (有关电子保险丝规格的选择,Pls 请参阅 关断时的升压行为(禁用):  电子保险丝的真正断开或直通基础知识(修订版 A),了解更多详细信息)

     

    最后一个问题:查看数据表。 您可以阅读:

    • 全面保护特性:

    –LED 开路和短路保护

    –开关 FET 开路和短路保护

    如果您现在说实现短路保护的唯一方法是放置电子保险丝、那么您如何解释上述陈述?

    或者、短路保护仅对降压/升压运行有效?

    -【露西亚】这里的保护是保护设备本身而不会损坏。 对于外部元件是检测电阻、就像建议的那样、如果升压拓扑需要短路保护、则可以在此处放置电子保险丝。

    此致

    Paolo