This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552882:原理图审阅

Guru**** 2880600 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS552882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1541671/tps552882-schematic-review

部件号:TPS552882


工具/软件:

尊敬的团队:

请帮助查看 TPS552882 原理图、谢谢。

Vin 9~36V、Vout 12V 6.77A

e2e.ti.com/.../2605.TPS552882-Design-Calculation.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请在下面查看我的评论。

    1.为 TPS552882 的 VIN 引脚添加 1 μ F 电容器。 布局时、应将该电容放置在 VIN 引脚附近。

    2.建议使用 AGND 进行信号处理。 请参阅我们的 EVM 原理图、了解哪个网络需要使用 AGND。

    谢谢。