This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:当 VIN 关闭时向 VOUT 施加直流 4V 电压

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1541819/tps61022-applying-dc-4v-to-vout-while-vin-is-off

器件型号:TPS61022


工具/软件:

您好:

我的客户有疑问。

它们的电路有 2 个不同的功率源、一个通过降压转换器(如 TPS62A0x)供电、另一个通过 TPS61022 供电。
两个输出通过或二极管连接。  然后、他们将考虑是否可以移除或二极管。
对于降压侧、高侧 FET 上有一个从 OUT 到 IN 的体二极管、移除二极管看起来很困难。
但升压 (TPS61022) 侧、高侧的体二极管进入 OUT。 因此他们认为或二极管可以移除。
尽管 VIN 关闭、但是否可以向 VOUT 施加直流 4V?

此致、
Oba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oba:

    如果降压输出配置略高于 TPS61022 输出、并且 TPS61022 模式为低电平、则我认为可以移除或二极管。

    尽管 VOUT 已关闭、但是否可以对其应用 DC 4V?

    没关系。

    此致

    Lei