This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3824:需要 PSpice 或 LTSpice 模型

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1541679/tps3824-pspice-or-ltspice-model-needed

器件型号:TPS3824


工具/软件:

您好:

我们需要使用 TPS3824-25DBVR 为客户进行一些仿真。 我在 PSpice for TI 中找不到该模型、尽管根据数据表、该模型应该可以使用。 你能给我发送文件或告诉我,我可以在哪里找到它们吗? 如果该模型适用于 TPS382x 的另一器件型号、则每个型号都对我来说合适。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Markus、  

    感谢您的提问!

    我们没有仿真模型。 通常、如果我们有任何已发布的模型、它将位于“设计工具和仿真“下。  

    此致、

    Sila.