This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25660:可变输出

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, UCC25660, UCC25600, UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1541053/ucc25660-variable-output

器件型号:UCC25660
Thread 中讨论的其他器件: UCC25600UCC28951、UCC28950

工具/软件:

您好、

我想使用 UCC25660 设计电源、主要 设计要求  是输出电压应发生变化以控制电路、Voutmin=120V、Voutmax=436V、436V 时的最大功率为 500W、输入电压固定为 400V、可能有一个问题:UCC25600 能否完成该任务? 如果没有、正确的解决方案是什么?

谢谢

Wang Zhourong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、问题是:UCC25660 可以完成此任务吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhourong:

    通过 LLC 拓扑支持 500W 负载 (120V 至 436V)、并不容易实现。这是谐振回路设计的限制、而不是控制器。

    针对这种功率级别和宽 VOUT 范围、 UCC28950 是一种更好的方法。 相移全桥可以轻松供电。

    下面是可帮助您开始的 WEBENCH 设计(注意:由于它使用理想 FET,因此效率估算很高)。

    希望这能回答您的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, JCHK,感谢 您的 迅速 答复。

    500W 功率仅为 436V、因此输出电流约为 1.15A、负载电流限制为该值、120V 时的功率约为 140W。

    UCC25660 可以做到这一点吗?

    从何处下载 UCC25660 的 Excel 计算器?

    至于 UCC28950 相移全桥控制器、我使用 UCC28951 设计了 2V 至 24V 的宽输出电源、最大电流为 80A、现已变化。 我想将 UCC25660 用于 120V 至 436V 电源的唯一原因是其功率级别、可以使用半桥拓扑来完成。 如果很难将 UCC25660 搭配使用、我将改用 UCC28951。

    此致

    Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Wang:

    LLC 谐振回路设置为 在 120V 时支持 140W 功率、在 436V 时支持高达 500W 功率并不容易。 而 PMP23454 在更低的功率级别和电压范围 内确实展示了在电池充电应用中、LLC 如何在进入充电的完全充电恒流阶段之前支持预充电。  

    您可以 点击此处下载 UCC25661 计算器。 请记住、该计算器假定功率最大、而不是最小值。  

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JCHK:

    感谢您的信息、接下来我将讨论 UCC28951。

    此致

    Wang