This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61178:Vin=3V、Vout=20V 时的效率。 Iout=0.8A

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61287, TPS61178, TPS61377

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1541674/tps61178-efficiency-when-vin-3v-vout-20v-iout-0-8a

器件型号:TPS61178
主题中讨论的其他器件: TPS61377、TPS61287

工具/软件:

尊敬的团队:  

当 Vin=3V、Vout=20V 时、TPS61178 的效率可分享吗? Iout=0.8A?  

此外、与 TPS61287 和 TPS61377 相比、您如何看待 TPS61178 在这种情况下的效率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    我使用 WEBENCH 工具仿真效率、TPS61178 约为 90%、TPS61287 约为 89%、对于 TPS61377、开关频率高于 TPS61178、我认为效率不会优于 TPS61178。 TPS61178 在这里看起来是最高效率的解决方案。

    此致、

    Nathan