This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5171-Q1:升压模式输出电流调节

Guru**** 2449320 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170-Q1, LM5171-Q1, LM5171, TIDA-01040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540113/lm5171-q1-boost-mode-output-current-regulation

器件型号:LM5171-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5170-Q1LM5171、TIDA-01040

工具/软件:

尊敬的团队:

根据内部材料、LM5171-Q1 能够在升压和降压模式下调节输出电流、这是比 Lm5170-Q1 的最大优势之一。 但我参考了数据表、无法找到具体方法。 我找到了有关它在通过更改 CONFIG 寄存器进行升压时测量 IMON1/2 的 HS-FET 电感器电流的说明、但功能方框图或电流环路说明页面看起来并不使用这种情况、这意味着 CS 放大器输入用于电流环路误差。

#1。 您能不能告诉我 LM5171-Q1 如何在升压模式下估算输出负载电流?
#2. 您能否告诉我、我在哪里可以找到 LM5171 在升压运行时“调节“输出电流的描述、而不是“监控“?  

#3. 它与上述问题无关、但 d/s 第 10 页 (5.5 电气特性 — 配置)与 d/s 第 15 页(表 6-1)之间存在 I2C 地址间隙。 哪一个是正确的地址?

b0100000 = 0x20……

此致、
北村裕人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto:

    1. 通过监测高侧 FET 电流来实现输出电流监测。 高侧 FET 电流为 (1-D)* I_Lm。 斩波器用于将电感器电流信号转换为高侧 FET。 您可以参考下图。

    2. LM5171 无法直接调节输出电流。 它只能监测输出电流。 您需要添加一个外部环路来调节输出电流。

    3.这是一个已知问题。 地址为 0x20、...

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Feng、

    感谢您的评论!

    我知道 LM5171-Q1 只能在升压时监测输出电流、无法直接调节负载电流。  

    2.您提到我们需要外部环路。 您能分享建议的方法吗? 我们有应用手册吗?  
    2-2. 如果我们使用外部 MCU 来监控输出电流并 调整 ISETx 来控制输出电流、那么我们是否 需要关于稳定性见解的环路延迟?
    2-3. 我们是否能够知道的输出电流稳定时间  

    2-4. 我们是否有与 LM5171 相似的器件可以直接在降压和升压模式下进行调节?

    3.了解 D/S P10 是正确的信息 — 我是否理解正确?
     ->其他问题、客户尝试了与 EVM 通信。 它们使用 2 个电路板、一块电路板作为同步主机运行、另一块电路板作为同步从器件运行以实现多相运行。 在这种情况下、主器件只能使用 0x00~0x07 地址通过 I2C 进行通信、而从器件可以使用 0x20~0x27 进行通信。 这是你所期望的吗? 它是否由 SYNCO/I 决定? 请检查并确保这样做。

    此致、
    Yuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto:

    2.您可以参阅使用外部电流环路的 TIDA-01040。

    2-2. 使用 MCU 时、您还需要检查环路的稳定性

    2-3. ?

    2-4. “在降压和升压运行中直接调节“是什么?

    3.我们在 RTM 之前使用 0x00~0x07。 因此、对于旧 EVM、您可能有  0x00~0x07。 但 未来只会有 0x20~0x27。

    此致、
    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Feng、

    2.清除

    2-2. 您是否有用于估计稳定性的指标或我们必须满足的目标?

    2-3. 抱歉、我在这里重新键入。 我们能否知道更改 ISET 时的输出电流稳定时间?

    2-4. 直接调节意味着(降压和升压操作)、在没有外部电路的情况下测量“输出电流“并进行调节。 LM5171/70 在降压模式下仅“测量“和调节输出电流、在升压模式下调节输入电流。

    2-5. 如果可以使用模拟开关来切换电流进行测量、 我们是否可以使用集成 CS 放大器和外部多路复用器在这两种模式下测量输出电流? 请查看下面的图片、告诉我是否可以接受。

    3.清除。

    谢谢你。
    北村裕人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto:

    2-2. 我们使用波特图分析稳定性

    2-3. 这取决于内部电流环路。 您可以使用 LM5171-Q1 快速入门计算器找到相应的环路

    2-4、2-5。 这不奏效。 您需要电感器电流进行控制、并且 升压输出电流控制可以通过外部环路来完成。

    此致、
    Feng