This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5861T:用于提供重影和重影消除功能

Guru**** 2637765 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5861T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1541755/lp5861t-quey-for-the-ghosting-and-de-ghosting-feature

器件型号:LP5861T


工具/软件:

 我在查看数据表时将 LP5861T 驱动器用于一种应用、发现了很少关于重影和重影消除电路的详细信息。

在第一页、它提到了特性、  

然后在 Overview(概述)部分中指出已实现  

然后在 LSD 电路中、它说明了这一点

在查看 Dev_config2 寄存器时、我找不到任何名为 lsd_removal 的位。

我想确认重影和重影消除是硬件电路功能、并自动启用。  

是否有任何方法可以打开和关闭此设置。如果可以、请告诉我如何实现这一点、因为我在数据表中找不到任何有关该设置的详细信息。  

提前感谢您的回答。

此致

Dhruv Shah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhruv:

     重影消除和重影功能适用于多扫描线模式。 您可以看看 LP5860、11*18 矩阵 LED 驱动器。 LP5861T 是该系列中的一款器件。 但由于 LP5861T 没有扫描模式、这是直接驱动模式。 因此、 不需要重影和重影消除功能。

    此致、

    Felix