This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25308:询问 BQ25308 中电池完全放电时的充电情况

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539145/bq25308-inquiry-about-charging-when-the-battery-is-completely-discharged-in-bq25308

器件型号:BQ25308


工具/软件:

您好、TI 专家

客户正在查看 BQ25308、使用的电池为单节锂聚合物电池。

客户表示考虑到以后自然放电的可能性、强制电池完全放电后进行了测试。

目前、当电池完全放电时、BQ25308 的第 3 个引脚 (STAT) 会反复从低电平到高电平再到低电平再到高电平。

它显示为 STAT 引脚的故障模式。

如果电池完全放电、是否不充电?

是否有办法为完全放电的电池充电?

请检查

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    BAT 引脚和电池组之间是否存在任何电池保护电路、或者电池是否具有内置电池保护功能? 电池欠压保护功能可能会将电池与充电器的 BA 引脚断开。  

    谢谢、

    Ning

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    关于电路图、已随附在上一个问题中、并在当时进行了审阅。


    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473690/bq25308-request-for-bq25308-schematic-review

    在这种情况下、如果电池具有内置保护功能、那么这是否意味着可以充电?

    客户表示自己强行放电、使电池电压为 0 伏、然后进行了测试。

    但是、STAT 引脚会像故障模式一样重复从低电平到高电平再到低电平再到高电平。

    如果可以充电、您能详细解释一下该方法吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    BQ25308 没有电池检测功能。 即使未连接电池、它也会调节输出。 请参阅下面的常见问题解答、原理是类似的。

     【常见问题解答】BQ25601:【常见问题解答】为什么在未连接电池时、连接到 STAT 引脚的 LED 闪烁且 SYS 电压不稳定对于 BQ25601、BQ25601D、BQ25606、BQ25611D、BQ25616 BQ25616J、BQ25618、BQ25619、BQ25600、BQ25600D、 BQ25600C? 

    谢谢、

    Ning。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    Ning T Said :  BQ25308 没有电池检测功能。 即使未连接电池、它也会调节输出。  

    → 提及的【常见问题解答】链接中列出的充电器 IC 似乎没有“电池电量耗尽限制“功能。

    对于 BQ25308、数据表中将“电池电量耗尽充电抑制“功能列为一项安全功能。

    根据数据表、当激活“充电禁止“时、充电电流为–1.5uA、无法充电。

    Q1) 不过、对于 BQ25308、这是否意味着即使对于完全放电的电池 (0V)、充电功能也会激活?
    如果是、如果我继续充电、电池电压是否会增加、尽管需要很长时间?

    Q2) 如果对于完全放电的电池 (0V)、充电禁止成立(对于 BQ25308)、是否需要更换电池?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    当  BQ25308 的 STAT 引脚在 完全放电的电池连接到 BAT 引脚的情况下反复从低电平到高电平到低电平再到高电平时、您是否可以监控 BAT 引脚电压? BAT 引脚电压是多少?

    谢谢、

    Ning

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    也就是说、BAT 引脚电压测得为 0V、没有任何变化。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在这种情况下、器件不会按照 d/s 所述进行充电。

    谢谢、

    Ning。