This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM41625:针对新晶圆制造厂 (RFB) 的 PCN 看起来与 TI's MFG 标签不匹配

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530453/tpsm41625-pcn-for-new-fab-rfb-does-not-appear-to-match-ti-s-mfg-label

器件型号:TPSM41625


工具/软件:

当标签上未提供 CSO 信息时、申请帮助确定是否在德州理查森工厂制造了收到的 DC/DC 电源模块。

PCN# 20230206000 将 TPSM41625MOVR 列为受影响的器件。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brandon

    我们下周再见

    谢谢你

    Savith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brandon

    我已确认在墨西哥制造、我仍在 xxx 部分工作  

    请查看此处提供的批次追踪代码

    谢谢你

    Savith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。 批次代码 (31T) 是 5264287PTM ,和 STC (1T) 是 1279040Z45

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:该批次是在 TIWM(TI Warrenville 墨西哥)生产的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些都是在沃伦维尔集会的。 PCN 中涉及在新晶圆厂(德克萨斯州理查森)中制造的芯片。 TI 卷带上的标签没有列出该晶圆制造厂、我想知道如何识别 MPN: TPSM41625MOVR 何时受 PCN 影响: 20230206000

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brandon
    Ray 正在查看它,并将在几天内回来

    -萨维思

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您提供的批号、 芯片也是在墨西哥制造的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您抽出宝贵的时间、请关闭此申请。 我的问题从未得到解答、因此我假设没有方法来确定芯片的制造位置。