This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542EVM:在具有 JEITA 的 50℃ 高温下充电时、RSOC 在充满电后不会显示 100%

Guru**** 2508365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539642/bq27542evm-when-charged-at-a-high-temperature-of-50-with-jeita-the-rsoc-does-not-show-100-after-being-fully-charged

器件型号:BQ27542EVM


工具/软件:

在室温下、4.4V 充电可以正确显示 100%、但在 50℃ 高温下、4.2V 充电只能达到 83%。 这是因为电池电芯只能在高温下充电至 4.2V。 请问在高温下充电时、是否还需要显示 100%? 这可以实现吗? 附件包含 GG 文件和日志数据。 请帮助回答这个问题。 谢谢你

e2e.ti.com/.../50_0321_–4.2V-Charge_2D00_LOG.xlsxe2e.ti.com/.../2620.GG.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、***、

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、***、

    要更改此设置、您需要更改有效充电终止条件以固定 50 摄氏度的条件

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Adrian、á n

    15 –45℃:4.4V/2.5A 充电、截止电流 250mA
    45 –60℃:4.2V/2.5A 充电、截止电流 250mA
    您能否详细解释一下如何设置 Gauge IC 的 GG 文件? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、***、

    为此、请阅读 TRM 的第 7 部分: https://www.ti.com/lit/ug/sluub65b/sluub65b.pdf

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Adrian

    请检查 GG 文件。 我已经根据第 7 节中的 JEITA 充电要求进行了设置。 为什么 RSOC 在 50℃ 下无法充电至 100%(目前,RSOC 只能充电至 83%)? 您能否清楚地解释一下原因? 这是正常现象还是某个地方有问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、***、

    请允许我花一些时间就此与固件团队交谈。

    此致、

    Adrian