This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27427:有关 BQ27427YZFR 电量监测计 IC 的电池(锂亚硫酰氯)兼容性的咨询

Guru**** 2813085 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, BQ27427, BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539007/bq27427-inquiry-regarding-battery-lithium-thionyl-chloride-compatibility-of-bq27427yzfr-fuel-gauge-ic

器件型号:BQ27427
主题中讨论的其他器件: GPCCHEMBQ35100

工具/软件:

我目前正在评估 BQ27427YZFR 电池电量监测计 IC、以便集成到电池供电应用中。 在我们的设计审查过程中、我想确认此 IC 与各种电池化学物质的兼容性。

特别是、您能否澄清 BQ27427YZFR 是否能够准确监测   Li-M ü SOCl₂ (硫酰氯化锂) 电池的电压和荷电状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanee、  

    BQ27427 在本机访问三个 chemID、而不是整个 chemID 库。 用户查看该电芯是否与三个 chemID 中的一个兼容的唯一方法是使用 GPCCHEM 工具。 通常、我们要求 chemID 具有高达 3%的差异匹配、才能获得准确的 SOC 测量结果。

    GPCCHEM:
    https://www.ti.com/tool/GPCCHEM

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanee、

    对于该电池化学成分、我们只有一个适用于该化学成分的电量监测计、还有一个是 BQ35100。  www.ti.com/.../BQ35100

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

        SOCl₂ 应用中的空间限制、我们无法使用 BQ35100、因此如果我们不考虑 SOC、那么 BQ27427 是否能够监测锂 离子(氯化锂) 电池的电压?(仅电池电压,无 SOC)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanee、

    如果您不关心 SOC 读数并且只关心电芯电压读数、则可以使用 BQ27427 来获得准确的电芯电压读数。

    此致、

    Adrian