This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27427:SoC

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, EV2400, BQ27427

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540021/bq27427-soc

器件型号:BQ27427
主题中讨论的其他器件:GPCCHEMEV2400

工具/软件:

我更改了电路连接以使用硬件 I2C 进行通信。 现在寄存器和命令响应正常、但 SOC (0x1C) 始终输出 99%。 我尝试了修改 Design Capacity 和 Terminate Voltage、但仍然显示为 99%。 我想知道:在初始化过程中配置哪些参数对于实现合理准确的剩余电池估算至关重要? 目前、我已配置了以下各项:Design_Capacity、Design_Energy、Terminate_Voltage、Taper_Rate、Dsg_Current_Threshold、 Chg_Current_Threshold、Quit_Current。 为了准确估算 SOC、是否缺少其他关键参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是否执行了 GPCCHEM 工具来查找匹配的 chemID? 确认您使用的是正确的 ChemID 后、您需要在电量计上完成学习循环。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用容量为 200mA 的 4.2V 锂电池 我已直接设置 CHEM_ID 最终目的 CHEM_B (0x31) 并按照前面所述配置参数。 我没有 EV2400 或无法访问 Battery Management Studio。  我只需要读取 SOC、学习周期是否是必需的? 如果是、我是否需要购买 EV2400 来连接到定制电路板上的 BQ27427 芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    EV2400 不是必需的、但对于调试真的很有帮助。 学习周期可在没有 EV2400 的情况下完成。

    此致、

    Adrian