This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z620:BQ28Z620DRZR IC 的 SOH - SoC 和电池容量值校准问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530647/bq28z620-soh---soc-and-battery-capacity-values-calibration-issues-for-bq28z620drzr-ic

器件型号:BQ28Z620
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOGPCCHEM

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我们面临与 BQ28Z620DRZR IC 的以下参数相关的一些问题

  1. 剩余容量校准
  2. 充满电的容量
  3. 运行状况 (SOH)
  4. 荷电状态 (SoC)

 我们无法使用 BQStudio 工具校准这些值。 您能否为我们提供执行此校准的正确程序或步骤?

附件图像以供参考。

谢谢、

Thangapandi N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thangapandi、

    您是否完成了学习循环?

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrain、

    很抱歉、 延迟的回复。 由于 一些紧急活动、我们无法执行 BMS 校准任务。 但是、我们现在已恢复 BMS 校准功能。

    目前、我们以前没有使用电池学习周期方法的经验。 我们感谢您对如何有效执行此流程的支持和指导。

    为了您的信息、我们使用的是  DMEGC INR 18650-26E.  即单节锂离子电池。

    期待您的帮助。

    谢谢、

    Thangapandi N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    第一步是完成 GPCCHEM 工具、查找适合您使用的电池的匹配 ChemID。 之后、应将正确的 ChemID 编程到电量计中。  https://www.ti.com/tool/GPCCHEM

    只有完成此操作后、才能完成学习周期。 我还将为此发送一份文档。  https://www.tij.co.jp/jp/lit/an/slua903/slua903.pdf

    此致、

    Adrian