This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV709:要正确调节、FB 引脚需要在可调节版本上看到多大的电流

Guru**** 2591810 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV709

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1541391/tlv709-how-much-current-does-the-fb-pin-need-to-see-on-the-adjustable-version-to-regulate-properly

器件型号:TLV709


工具/软件:

查看可调节版本或 TLV709、您需要尽可能降低电流消耗。 因此、希望尽可能使用电阻分压器的最大值。 输出为 2.5V、需要尽可能地减小通过分压器的电流消耗、但需要保持稳压并保持至少 2%的精度。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shawn、

    选择电阻器 R1 和 R2 以允许大约 1.5μA 的电流流过电阻分压器。 这仅仅是一个设计指南、 如果您了解利弊权衡、可以低于 1.5μA。

    • 低于 1.5µA:
      • 精度误差增加 (IFB / IDIV)。 示例:在 1µA 下、40nA 的泄漏会在最坏情况下引入 4%的 VOUT 误差。  高阻抗节点对耦合噪声更为敏感。
      • 启动速度会稍慢、因为分压器会通过非常高的 R 充电
    • 高于 1.5µA:
      • 浪费更多的静态电流、但会提高精度和抗噪性。
      • 只要输出电容器和 ESR 保持在数据表稳定性曲线的建议区域内、就不会对稳定性产生负面影响。

    希望这对您有所帮助

    Ishaan