This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2937:LM2937ESX-2.5 数据代码和标记信息

Guru**** 2507665 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539889/lm2937-lm2937esx-2-5-data-code-and-marking-information

器件型号:LM2937


工具/软件:

您好! 我们在仓库中发现了 National Semiconductor 的芯片。 您能帮助我们了解其生产日期吗?
我们还想说明其器件型号 LM2937ESX-2.5 是否正确? 后缀“X"是否“是否表示包装类型? 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    ESX 指的是 KTT (DDPAK/TO-263) 软件包、与 ES 后缀相同。  LM2937ESX-2.5/NOPB 可能是完整的器件型号。 它似乎是一个过时的器件、您能提供它的照片吗? (器件,顶部标记,封装或包上的任何贴纸(如果它位于一个封装中)等)

    此致、

    Gregory Thompson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gregory、

    下面是芯片的照片。 您能帮助我解密数据代码吗? 

    此致、

    杰克·巴雷特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    由于某种原因、映像将无法加载。 您能否通过电子邮件将其发送给我: g-thompson@ti.com? 我应该能够将生产日期从顶部标记上移开。

    对命名规则的进一步说明:

    ES 表示采用  KTT (DDPAK/TO-263) 封装、X 表示采用卷带包装、而不是管装。 器件本身与 LM2937ES-2.5 相同。

    此致、

    Gregory Thompson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    
    当然,这也是我的错。 感谢你的帮助。 

    此致、

    杰克·巴雷特  

     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Jack、

    感谢您发送电子邮件。 也可以在此处复制我的回复、也可以随时通过任一方式进行回复。

    该装置似乎从 2005 年开始生产、在该年的 7 月下旬至 9 月初之间制造。 这将是在 TI 收购 National Semiconductor 之前(我们从该公司获得了器件)。 我发现在采集后(大约~2011)系统中使用相同“LM2937ES-2.5"P/N 制造“ 制造的器件使用不同的第一行标记惯例。

    National Semiconductor 使用第一个数字表示日期的最低有效位、第二个数字表示 6 周的时间段、更多信息如下: 器件标识公约| National Semiconductor。

    但是、带有该标记的芯片可能是按照器件型号发货的:

    • 由 ES 或 ESX 添加后缀、确定其是以卷带还是管装形式发货(ESX =较大的卷带)
    • 后缀为/NOPB 或 NOPB、这决定部件是否引线(NOPB =无引线)

    根据我拥有的信息来确定此旧器件上的安全性是没有好方法的、但它们在电气上应该是相同的。

    我想问一下 LM2937ES X –2.5 部件号来自什么? 关于此器件的制造日期、问题的重要性/程度如何?

    此致、

    Gregory Thompson